Diese Seite wird auf Deutsch unter Einsatz automatischer Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
War diese Übersetzung hilfreich?
  1. Home
Blaue Wellenlinien

Sich der Transformation stellen. Innovation beschleunigen.

Wie Siemens Digital Solutions die Pharmalandschaft neu definiert und die Medikamentenentwicklung beschleunigt.

Von der Formulierung bis zum Endprodukt

Die Entwicklung neuer Medikamente ist nicht nur spielverändernd, sondern auch lebensverändernd. Die digitalen Lösungen von Siemens ermöglichen es Unternehmen, einen 360-Grad-Ansatz zur Transformation ihrer Medikamentenentwicklungs- und Produktionszyklen zu implementieren und so eine beispiellose

Effizienz zu erzielen. Jetzt können Unternehmen wirtschaftlichen Druck, sich entwickelnde Herausforderungen und Engpässe überwinden, indem sie Prozesse rationalisieren, um wirksamere Therapien schneller bereitzustellen.

Ein Mann in weißem Laborkittel und Gesichtsschutz im Siemens Xcelerator-Logo

Virtuelle Lösungen. Auswirkungen auf die reale Welt

Steigern Sie die Effizienz bei jedem Schritt der Entwicklung.

20% Effizienzsteigerung

Optimieren und vereinfachen Sie Prozesse von Anfang

bis Ende.

80 % weniger Zeit für das Rückverfolgbarkeitsmanagement

Vereinfachen Sie die Rückverfolgbarkeit von der Herstellung bis zum Vertrieb.

Skalieren Sie Rezepte für die Produktion in 1 Sekunde

Ermöglichen Sie nahtlose Übergänge und eine schnelle Anpassung an unterschiedliche Produktionsanforderungen.

Schnelleres Dokumentenhandling

Verbessern Sie die Compliance, Zusammenarbeit und Gesamtproduktivität mit optimierter Dokumentenverarbeitung.

Reduzierung der Betriebskosten um 20 %

Eliminieren Sie kostspielige Fehler, reduzieren Sie den IT-Aufwand und optimieren Sie das Produkt in Prozessen.

Bis zu 50 % schneller

Gehen Sie von der Idee zur Umsetzung mit weniger

Engpässen und unerwarteten Hindernissen.

Engpässe in der pharmazeutischen Entwicklung verstehen

  • Produkt- und Prozessentwicklung

    Innovation ist teuer. Angesichts steigender Entwicklungskosten ist es wichtig, effizient

    zu sein.

  • Isolierte Informationen

    Effektive Kommunikation und Zusammenarbeit sind unmöglich, wenn Daten und der freie Informationsfluss behindert werden.

  • Validierung und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

    Strenge Validierungsprozesse, die für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften erforderlich sind, sind komplex und zeitaufwändig.

Ein Symbol in Flaschenform
End-to-End-Lösungen:

Simulation, Enterprise Recipe Management und GAMP5

Durch einen ganzheitlichen Ansatz für die digitale Transformation sind Unternehmen in der Lage

die Arzneimittelentwicklung wie nie zuvor voranzutreiben. Mit Siemens kann jeder, vom Forscher bis zum Produktionsingenieur, Silos aufbrechen, Abläufe rationalisieren und jeden Prozessschritt mit Zuversicht optimieren.

Arbeitsablauf einer Person an einem Computer, einer Überwachungskamera und einem anderen Mann mit einem Laptop
Simulation in Aktion:

Schöpfen Sie das Potenzial des digitalen Zwillings aus

Simulationen des digitalen Zwillings können verwendet werden, um Probleme über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg zu identifizieren und zu lösen. Mithilfe von Multiphysik-Simulationen, Echtzeitdaten und maschinellem Lernen können Sie die Auswirkungen von Konstruktionsänderungen, Umgebungsbedingungen und unzähligen anderen Variablen vorhersagen.

  • Stellen Sie hochstabile Arzneimittellösungen vor Laborstudien sicher
  • Beschleunigen Sie den Produktionsaufbau
  • Reduzieren Sie Verschwendung, indem Sie physische Scale-up-Schritte reduzieren
Eine Pillenkapsel und ein digitales Drahtgitter derselben Pille
Revolutionierung der Zusammenarbeit:

Enterprise Recipe Management

Die nahtlose Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern und Ingenieuren ist ein Erfolgsrezept. Enterprise Recipe Management überbrückt die Kluft zwischen Forschung und Entwicklung und Fertigung, optimiert Produktionsprozesse und erleichtert gleichzeitig einen globalen Wissenstransfer.

  • Beschleunigen Sie den Technologietransfer vom Labor zur Produktionslinie
  • Ermöglichen Sie eine datengesteuerte Zusammenarbeit
  • Scale-up-Rezepte für die weltweite Produktion
  • Beschleunigen Sie die Zulassung von Medikamenten
Grafik von Ärzten mit Gesichtsmasken, umgeben von Avataren
Stellen Sie die Einhaltung der Vorschriften effektiv sicher:

GAMP5-Validierung

Die Digitalisierung ermöglicht es Unternehmen, Validierungsbemühungen zu rationalisieren, die Rückverfolgbarkeit zu verbessern und Eingaben

standardisieren, wodurch wertvolles Personal und Ressourcen von zeitraubenden Aufgaben befreit werden.

Grafik einer Reihe von Computersymbolen

Lernen Sie die Zukunft der Arzneimittelentwicklung kennen

Begleiten Sie unsere Pharma-Expertin Susan Faust, wenn sie über die Anwendungen und Auswirkungen von Simulationen in der Industrie spricht. Entdecken Sie, wie Arzneimittelinnovationen das Leben von Patienten verbessern und gleichzeitig Ihre Rentabilität steigern können. Sie möchten mehr über die Vorteile für Ihr Unternehmen erfahren?

00:00
00:00
Transformation in Aktion

Erfahren Sie, wie Siemens Ihnen helfen kann, Innovationen zu beschleunigen

Revolutionieren Sie Ihre Medikamentenentwicklung mit Siemens

Mit Siemens kann Ihr Unternehmen von einem kompletten 360°-Lösungspaket profitieren, das alle Aspekte der Arzneimittelentwicklung abdeckt, von der Forschung und Entwicklung über die Herstellung bis hin zur Lieferung. So können lebensverändernde Behandlungen schneller entwickelt werden.