Diese Seite wird auf Deutsch unter Einsatz automatischer Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
War diese Übersetzung hilfreich?
  1. Home
Gruppe von Personen in einer Besprechung mit ihren Laptops.

Digitaler Thread für Schwermaschinen

Modellbasiertes Systems Engineering für Schwermaschinen

Wachsende Designkomplexität und Individualisierung vervielfachen potenzielle Integrationsprobleme. Mit MBSE können Hersteller von Schwermaschinen diese Bedenken beseitigen und gleichzeitig die Effizienz verbessern und Risiken reduzieren. Arbeiten Sie systematisch und fördern Sie die Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten, einschließlich der Lieferanten.

Eliminieren Sie Risiken und bleiben Sie gleichzeitig mit MBSE konform

Ein globales Mandat für Nachhaltigkeit erfordert Anlageninnovation und Elektrifizierung, was auch die Produktkomplexität erhöht. Um während der Entwicklung Schritt zu halten, müssen Hersteller eine dynamische Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten, einschließlich der Zulieferer, fördern. Bei der Einführung eines MBSE-Ansatzes sind alle in eine einzige Umgebung integriert und konzentrieren sich voll und ganz auf die gemeinsamen Ziele.

Optimieren Sie Ihre Entwicklung und Ausführung

Fördern Sie ein Umfeld, in dem eine definierte Architektur zu fundierten Entscheidungen führt, um die Produktzuverlässigkeit zu verbessern und die Effizienz im gesamten Unternehmen zu steigern. Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihren Konstruktionsprozess für Schwermaschinen mit vollständig integrierten Lösungen.

20-40%

Inkrementelle Einsparungen

Sobald Unternehmen zu Model-Based Enterprises (MBE) übergehen, verzeichnen sie zusätzliche Einsparungen von 20 bis 40 %, was zu Gesamteinsparungen zwischen 70 und 80 % führt. (Deloitte)

4x

Wettbewerbsvorteile erlangen

Industrieunternehmen, die mehr Anstrengungen in die Digitalisierung stecken, haben eine viermal höhere Wahrscheinlichkeit, die Konkurrenz zu übertreffen. (Bain und Company)

>40%

OEMs mit Cloud-Technologie

Anteil der Akquisitionen durch Maschinen-OEMs, die über ausgeprägte Fähigkeiten in der Software- oder Cloud-Technologie verfügen; gegenüber weniger als 20 % vor 10 Jahren. (Bain und Company)

OEMs für Schwermaschinen

Verbessern der Produktion mit MBSE

Neue Designideen

Einmal begonnen, kann sich die Zusammenarbeit mit Lieferanten fast unmerklich zu einer Lieferanteninnovation entwickeln, bei der gemeinsame Anstrengungen zur Verfeinerung eines Bauteils zur Generierung völlig neuer Designideen führen können. (McKinsey & Company)

Vollständige Rückverfolgbarkeit

Eine kollaborative Umgebung mindert die Auswirkungen auf Kosten und Zeitplan, indem sie den Beteiligten hilft, die Folgen von Änderungen vollständig zu verstehen, indem sie eine vollständige Rückverfolgbarkeit über Domänen und alle Elemente eines Systems hinweg ermöglicht. (Deloitte)

Wettbewerbsvorteil

Disruptoren kennen bereits die Vorteile von modellbasierten Unternehmensfunktionen (MBE). Sie sind nicht durch veraltete Denkweisen, Prozesse und Systeme eingeschränkt und haben einen vollständig modellbasierten Ansatz gewählt. (Deloitte)

In vielen Fällen verstehen die Beteiligten die Systemzerlegung aufgrund ihrer isolierten Perspektiven anders, was zu unnötiger Verwirrung und Konflikten führt, die gemildert werden können, wenn die Synthese des Systems an einem maßgeblichen Ort mit nachvollziehbaren Begründungen erfasst wird.
Paper zu digitalen kollaborativen Umgebungen, Veröffentlichung 2022, Deloitte Consulting LLP
Modellbasiertes System Engineering

Integration von Architektur und System-of-Systems-Design

Entdecken Sie die Schlüsselelemente, um den nächsten Schritt auf Ihrem Weg zur Digitalisierung zu machen, indem Sie einen MBSE-Ansatz für die Entwicklung von Schwermaschinenprodukten anwenden. Arbeiten Sie systematisch und bedarfsorientiert an komplexen Produkten, die zunehmend mit ihrer Umgebung verbunden sind, optimieren Sie die Zusammenarbeit mit Partnern und Lieferanten, verbessern Sie die Gesamtqualität und Nachhaltigkeit und reduzieren Sie letztendlich Risiken.

In einer Schwermaschinenkabine.

Lösungen für den Schwermaschinenbau

PLM-modellbasiertes Systems Engineering

E/E-Systemtechnik

Produktanforderungs-Engineering

Cloud-SaaS-Produktlebenszyklus-Management

Sourcing und Lieferantenintegration

Mechanische Produktentwicklung

Häufig gestellte Fragen

Lassen Sie uns sprechen

Wenden Sie sich mit Fragen oder Kommentaren an uns. Wir sind hier, um zu helfen!